“报警设置”编辑器中“触发器”选项卡上的选项
下表显示
报警设置
编辑器中触发器
选项卡上的选项。选项 | 描述 |
|---|---|
选择触发器 | 从列表中选择一个触发器。 |
添加... | 单击此按钮可添加一个触发器。 |
编辑... | 单击此按钮可编辑一个触发器。 |
移除 | 单击此按钮可移除一个触发器。 |
触发器设置 | 指定此区域中的触发器属性。 |
触发器类型 | 选择触发器的标签或表达式使用的数据类型:
“位”和“最低有效位”触发器类型可与数字 HMI 标签或使用数组语法的直接引用一起使用。 |
触发器标记 | 为触发器键入标记,最多 40 个字符。不要使用逗号。 报警列表和报警状态列表使用这些标记来筛选显示在列表中的报警。 用户可配置报警列表来显示触发器标记。 |
使用确认全部值 | 选中此复选框可在操作员按下“确认全部”(确认全部报警)按钮或发生 RemoteAckAll 连接时发送一个值到数据源。 在框中,键入要发送的整数值。 |
可选的触发器连接 | 指定以下可选触发器连接:
请勿将报警的“触发器”和“远程确认”配置为使用相同标签。这样做可能会导致出现不可预知的报警确认行为。 |
名称 | 此列显示连接的名称。 |
标签或表达式 | 键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。 |
标签按钮 (...) | 单击此按钮可打开 标签浏览器 并选择标签,而不必在标签或表达式 列输入标签名称。 |
表达式按钮 (...) | 单击此按钮可打开 表达式编辑器 并创建表达式,而不必在标签或表达式 列输入表达式。 |
提供反馈