搜索
FactoryTalk View ME 帮助
消息连接
该连接允许消息文本除显示在报警图形画面或报警列表中外,还可以显示在其他任何地方。
如果分配该连接并为触发器选择了
发送消息到标签
选项,当触发报警时,最多 82 个字符的信息文本将被写入到该连接。
FactoryTalk View ME
支持的字符串的最大长度为 82 个字符。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal