搜索
FactoryTalk View ME 帮助
远程确认连接
远程确认连接用于远程确认报警。数据源将报警的触发器值写入该连接,确认具有此触发器值的所有未确认报警。
可为该连接分配模拟量标签。
如果分配了该连接并为触发器选择“使用确认全部值”,则将“确认全部”值发送给该连接后,将确认该触发器的所有未确认报警。
在确认连接的通知保持时间内,不会进行远程确认。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal