确认连接

当应用程序启动时,该连接的值为 0。
操作员按下
确认报警
按钮确认报警时,应用程序会将报警的触发器值(对于位触发器,则为位位置)发送给该连接,并在操作员按着按钮期间或通知保持时间内(取两者之间较长的时间)始终保持该值。然后,该连接的值将复位为 0。可在
高级
选项卡中指定保持时间。
操作员按下
确认全部报警
按钮确认全部报警时,应用程序会将“确认全部”值(在
使用确认全部值
框中指定)发送给该连接,并在操作员按着按钮期间或通知保持时间内(取两者之间较长的时间)始终保持该值。然后,该连接的值将复位为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal