搜索
FactoryTalk View ME 帮助
远程确认握手连接
当应用程序启动时,该连接的值为 1。当远程确认连接的值发生变化时,远程确认握手连接的值将从 1 切换为 0。远程确认值下次发生变化时,远程确认握手的值将从 0 切换为 1。
无论新的远程确认值是否与触发器值匹配,远程确认握手值均会切换。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal