搜索
FactoryTalk View ME 帮助
消息握手连接
可为该连接分配标签或表达式。
向
消息连接
写入消息时,
消息通知
将设置为 1。
如果未分配“消息握手”连接,则保持时间开始计时。当保持时间结束计时后,“消息通知”连接会复位为 0。
如果分配了“消息握手”连接,则当“消息握手”连接更改为新的非零值时,“消息通知”连接会复位为 0。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal