消息通知连接

可为该连接分配标签。如果未分配该连接,则不会发生消息握手。
当初始运行应用程序时,该连接会设置为 0。向消息连接写入消息时,“消息通知”将设置为 1。
如果未分配消息握手连接,则“保持时间”开始计时。当保持时间结束计时后,“消息通知”连接会复位为 0。
如果分配了“消息握手”连接,则当“消息握手”连接更改为新的非零值时,“消息通知”连接会复位为 0。
如果具有 Message 标记的报警在“消息通知”连接设置为 1 时触发,则报警消息将排入队列直到“消息通知”连接复位。最多可将 128 条消息排入队列。(消息按触发器排队。来自同一个触发器的消息将在先进先出 (FIFO) 的基础上排队。)
如果消息队列已满,则应用程序会记录诊断错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal