“报警”按钮在运行时的工作方式

报警
按钮在运行时与报警系统配合使用。
确认消息
  • 当操作员按下
    确认报警
    按钮时,会确认当前报警,并且确认连接将被设置为数据源中的报警触发器值。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与通知保持时间中的较长者。然后,该连接的值将复位为 0。在
    报警设置
    编辑器中分配确认连接并指定保持时间。
    如果在操作员按下
    确认报警
    按钮时报警的保持时间仍然有效,则按钮操作将被忽略。
    如果将按钮的“发送按下操作到”属性设置为“带焦点的对象”,并且当前具有焦点的对象不是报警列表或报警条,则按钮按下操作将无效。
    如果将按钮的“发送按下操作到”属性设置为“链接的对象”,则按下按钮操作不会将输入焦点更改为链接的对象。画面中具有输入焦点的任何对象将继续具有输入焦点。
  • 当操作员按下
    确认全部
    按钮时,系统中所有未确认的报警都将得到确认,并且会将“确认全部值”(在
    报警设置
    编辑器中指定)发送到“确认”连接。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与通知保持时间中的较长者。然后,该连接的值将复位为 0。可在“报警设置”编辑器中分配确认连接并指定保持时间。
    如果在操作员按下“确认全部”按钮时有任何报警的保持时间仍然有效,则会忽略按钮按下操作。
报警静音
  • 当操作员按下
    报警静音
    按钮时,任何由报警触发的音频信号都将会静音。静音连接设为 1 的保持时间为操作员按下按钮的时间与通知保持时间中的较长者。然后,该连接的值将复位为 0。在
    报警设置
    编辑器中分配 Silence 连接并指定保持时间。
  • 如果在操作员按下
    报警静音
    按钮时报警的保持时间仍然有效,则会忽略按钮按下操作。
清除消息
  • 当操作员按下
    清除报警历史
    按钮时,会清除报警历史中的所有报警。如果存在未确认报警,且该报警的触发器已选中“使用确认全部值”复选框并已分配“确认”连接,则会在将消息从报警历史中清除前提示操作员确认未确认的报警。如果操作员选择确认报警,则会先将“确认全部值”发送给“确认”连接,然后再清除消息。如果未分配连接或者操作员选择不确认报警,则会立即清除所有消息。
  • 按下
    清除报警历史
    按钮也会关闭当前报警画面。为避免将当前报警画面关闭,可转至
    终端设置 > 报警
    ,并将
    在最新报警得到确认后关闭报警画面
    选项设为
    否
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal