设置“打印报警历史”按钮的打印选项

在运行时,操作员按下
打印报警历史
按钮可打印报警历史的内容。
小贴士:
  • 不能同时打印报警历史和报警状态。
  • 可使用行式打印机以横向模式打印报警,但每页仅打印一个报警。
  • 如果以多种语言设置报警消息,则所有消息、触发器标记和时间都会以当前应用程序语言打印。
要设置“打印报警历史”按钮的打印选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    打印
    选项卡。
  3. 为
    打印
    按钮指定以下属性:
    • 要打印的列
    • 列标题
    • 列宽
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal