“报警按钮属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
报警按钮属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
无
和
线条
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为透明,则图案不可见。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆形,则应用会将大小和位置等属性通过调节应用到对象的边界框。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此框显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
突出显示颜色
此框显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
当操作员在运行时按下按钮时,该对象的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
如果选择了图案样式,则图案也会闪烁。
触按边界
可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
指定按钮左右边界内触按无效距离的像素值。
垂直边界
键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。
筛选/报警设置
可以对
报警
按钮进行筛选,以便该按钮仅影响指定触发器的报警。如果该框为空白,则会影响所有报警。以下按钮具有该属性:
  • 确认全部报警
    按钮 - 仅确认筛选的报警
  • 清除报警历史
    按钮 - 仅清除筛选的报警
  • 打印报警历史
    和
    打印报警状态
    按钮 - 仅打印筛选的报警
筛选的触发器
单击
浏览
按钮打开“触发器标记选择器”,您可在其中选择报警触发器标记,这些触发器标记的报警包含在按钮的操作中。
复位报警状态
该属性仅适用于
清除报警历史
按钮。
如果希望在按下
清除报警历史
按钮时复位报警状态,则选中该复选框。
其他
声音
要使内部蜂鸣器在按下对象时发声,请选中此复选框。如果运行工程的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。
“发送按下操作到”和“链接的对象”属性仅适用于
确认报警
按钮。
发送按下操作到
选择将按钮动作发送到任何当前拥有焦点的对象还是发送到关联到按钮的特定对象。
链接的对象
选择将“发送按下操作到”属性设置为“链接的对象”时要将按钮按下操作发送到的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal