“打印报警状态按钮属性”对话框“打印”选项卡中的选项

下表显示
打印报警状态按钮属性
对话框
打印
选项卡的各个选项。
选项
描述
列
选择列
默认情况下,会选择报警状态画面中的所有列进行打印。如果不想打印某列或多列,则选中相应的列并清除
打印
复选框。
  • 触发器标记。
    打印与报警相关联的触发器标记
  • 触发器值。
    打印报警的触发器值
  • 报警量。
    打印报警的触发次数
  • 积累时间。
    打印自上次复位以来报警处于报警状态的总时间
  • 报警状态
    打印报警状态。在运行时,星号 (*)指示报警处于活动状态。如果该列为空,则表示报警关闭。
  • 消息。
    打印报警消息
打印
选中此框表示希望打印每一列。清除此框表示希望不打印任一列。
宽度
键入选定列宽度的字符数。该属性只适用于“触发器标记”和“触发器值”列。
标题
标题
为打印的报告键入标题,最多 80 个字符。默认标题为“报警状态”。
打印类型
所有报警
选择打印
报警设置
编辑器中设置的所有报警的状态。
活动报警
选择只打印当前被激活的报警的状态。
过往报警
选择打印自上次报警状态复位以来已激活的所有报警的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal