“报警”按钮

使用以下报警按钮与报警列表、报警条或报警状态列表交互,以及清除报警历史和对报警历史进行排序:
“报警”按钮
描述
确认报警
此按钮可确认在报警列表或报警条中选定的报警并使其静音。
确认全部报警
此按钮可确认报警历史中的所有未确认报警或对应于特定报警触发器的未确认报警,并会使这些报警静音。
报警状态模式
此按钮会将报警状态列表的模式更改为其下一个设置。设置的顺序为:
  1. 所有报警
  2. 活动报警
  3. 过往报警
当前设置取决于在列表
属性
对话框中的
报警
选项卡上对列表进行的设置。
清除报警条
此按钮会将当前报警从报警条中移除,但不会将其从报警历史和报警列表中移除。
清除报警历史
此按钮会将所有报警或特定报警触发器对应的报警从报警历史和报警列表中移除,并会复位报警状态。
如果选择复位报警,按下此按钮会将所有要清除的报警的报警触发次数复位为 0,处于报警中的累计时间复位为 0。如果该报警仍处于活动状态,则在该报警复位为 0 后,处于报警状态的次数将更改为 1。
打印报警历史
此按钮会打印一份包含报警记录文件中的报警消息的报告。您可以将所有报警都包含在打印范围内,也可只打印特定报警触发器的报警。该报告可包含报警的发生和确认时间。
打印报警状态
此按钮会打印一份包含所有报警或特定报警触发器的报警的状态的报告。该报告可包含每个报警已经触发的次数,以及处于报警状态的累计时间。
复位报警状态
此按钮会将应用中所有报警的累计时间及其报警的已触发次数复位为 0。
如果报警仍处于活动状态,该次数将更改为 1。
报警静音
此按钮会使所有当前报警静音。如果任何报警的保持时间仍然有效,报警将无法静音。
排序报警
此按钮会按照时间或触发原因对报警历史和报警列表中的报警进行排序。
如果按触发原因对报警排序,则会首先将分配给一个触发器的所有报警分在一类,报警排列顺序为触发器在
报警设置
编辑器中出现的顺序。在这些组中,按触发器值对触发器排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal