“对象浏览器”中的选项
下表显示了
对象浏览器
中的选项。选项 | 描述 |
|---|---|
突出显示 | 选择此复选框以突出显示在图形画面的 突出显示设置 对话框和对象浏览器 树列表中指定的对象。可根据对象类型、动画类型或标签名选择对象。 |
设置 | 单击 设置 以打开突出显示设置 对话框。 |
扩展 | 使用 展开 按钮可以一次展开列表中的所有组。 |
折叠 | 使用 折叠 按钮可以一次折叠列表中的所有组。 |
提供反馈
选项 | 描述 |
|---|---|
突出显示 | 选择此复选框以突出显示在图形画面的 突出显示设置 对话框和对象浏览器 树列表中指定的对象。可根据对象类型、动画类型或标签名选择对象。 |
设置 | 单击 设置 以打开突出显示设置 对话框。 |
扩展 | 使用 展开 按钮可以一次展开列表中的所有组。 |
折叠 | 使用 折叠 按钮可以一次折叠列表中的所有组。 |