选择导入选项

Machine Edition 导入向导 - 导入选项
窗口中提供的选项不同,具体视要导入的应用文件类型而定。
窗口大小转换
  • 转换为新窗口大小
    选择此选项可为导入的工程指定新的窗口大小。指定大小用于所有“替换”画面。
  • 大小(像素)
    从列表中选择窗口大小。如果选择标准窗口大小,则会自动填充“宽度”和“高度”框。如果选择“自定义大小”,请在这些框中键入自定义窗口的宽度和高度(以像素为单位)。
  • 缩放示例
    如果未选中此框,则将调整画面大小,但对象在画面中保持其原始大小和位置。这可能会导致某些对象位于画面区域之外,但仍可以选择它们并将其移动到画面内。如果未将其移动到画面内,则其在运行时不可见。
    小贴士:
    如果选择缩放选项,则不会更改导入文本的字体大小。
触按属性转换
  • 仅从小键盘启用图形对象触按的应用程序
    如果希望操作员能够使用触摸屏或鼠标按下对象,则选中此框。
    如果希望操作员只能使用小键盘或外部键盘按下对象,则清除此框。
  • 对齐左上角并添加空格以匹配现有对齐
    如果选择此选项,导入的应用程序中的标题将在左上角对齐,并且将添加空格和回车符,生成自动换行的单个标题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal