转换导入应用程序中的直接驱动程序节点

如果要导入的应用程序包含任何直接驱动程序节点,则导入向导将为其找到的每个直接驱动程序节点创建一个 RSLinx 主题。随后会将所有主题转换为设备快捷方式,以使用
FactoryTalk Linx
运行。必须同时安装
RSLinx Classic
和
FactoryTalk Linx
才能进行这两个步骤的转换。
要在导入后创建主题,请在导入应用之前在
RSLinx Classic
中遵循这些步骤。
要验证
RSLinx Classic
中的直接驱动程序节点
  1. 如果尚未创建,请创建适当的 RSLinx 驱动程序(例如 AB_ETH-1)。
  2. 如果使用以太网驱动程序 (AB_ETH-1),则将每个直接驱动程序节点的 IP 地址添加到以太网驱动程序设置。
  3. 启动 RSWho 并选择与每个直接驱动程序节点(如,131.200.13.128)相关联的设备
如果未按照以上顺序执行这些步骤,则导入代码生成的主题将无效,并且需要使用
RSLinx Classic
中的
标题编辑器
修正。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal