导入应用

使用
FactoryTalk View Studio
和 Machine Edition 导入向导将应用导入当前版本
FactoryTalk View ME
应用并进行转换。
要导入应用程序
  1. 如果
    FactoryTalk View Studio
    未启动,请启动
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 如果
    FactoryTalk View Studio
    已启动,请从
    文件
    菜单中选择
    新建应用程序
    ,或单击
    新建应用程序
    工具。如果某个应用程序已打开,
    FactoryTalk View Studio
    将询问您是否关闭该应用程序。单击
    是
    。
  3. 中
    新建/打开 Machine Edition 应用
    对话框的
    新建
    选项卡中,在
    应用名称
    框中输入应用名称。
  4. (可选)输入应用程序描述。也可以在导入应用程序后在应用程序的
    属性
    对话框中修改描述。
    小贴士:
    如果导入的应用包含应用文件备注,则导入应用时,备注将覆盖描述。
  5. 选择应用程序的语言。导入应用程序后,可以在
    语言配置
    对话框中添加更多语言。
  6. 单击
    导入
    以启动 Machine Edition 导入向导。
  7. 在
    Machine Edition 导入向导 - 导入类型
    对话框中,选择要导入的文件类型,然后单击
    下一步
    。
  8. 在
    Machine Edition 导入向导 - 导入文件
    对话框中,输入要导入的文件名或单击“浏览”按钮选择文件。
  9. 如果正在导入
    FactoryTalk View ME
    应用程序 (.med),请单击
    完成
    。
  10. 如果未在导入
    FactoryTalk View ME
    应用程序 (.med),请单击
    下一步
    。在
    Machine Edition 导入向导 - 导入选项
    对话框中,指定图形画面转换和触按属性,然后单击
    完成
    。
Machine Edition 导入向导将导入的应用程序转换成 Machine Edition 应用程序并在“浏览器”窗口中进行显示。系统会自动创建名为
MAIN
的画面,并将初始图形分配给
主画面
。
认情况下,转换后的文件存储在:
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>
为应用程序文件指定扩展名 .med。
小贴士:
  • 导入和转换过程中,原始分辨率不会更改。导入应用后,用户可以在
    工程设置
    编辑器中修改分辨率。
  • 如果在转换中发生错误,则将显示一条描述该错误的消息,并将在 ME 工程的根文件夹中的
    convert.log
    文件中记录该错误。
  • 在运行
    SQL Server®
    2008 R2 Standard 64 位实例的计算机上,如果在导入 PVC 应用时无法转换标签数据库,请尝试重新启动计算机并再次导入应用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal