配置下载驱动程序

在可以在台式计算机和网络上的终端之间传送文件之前,必须在每台机器上配置驱动程序。所需的驱动程序类型取决于连接两者的网络类型。
要在台式计算机上配置下载驱动程序
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,选择
    浏览器
    窗口的
    通信
    选项卡。
  2. 右键单击标识计算机的顶层设备,然后选择
    添加驱动程序
    。
  3. 针对终端所在网络的类型选择驱动程序,然后单击
    确定
    。
  4. 在打开的驱动程序配置窗口中,设置驱动程序并单击
    确定
    。
返回到
通信浏览器
时,新驱动程序会出现在树形结构中。
要在终端上配置下载驱动程序
  1. 启动终端并进入“配置模式”。
  2. 在
    FactoryTalk View ME Station
    对话框中,单击
    终端设置
    。
  3. 选择
    网络和通信 >
    FactoryTalk Linx
    通信
    。
  4. 选择终端连接的网络类型,然后单击
    编辑驱动程序
    。
  5. 在打开的驱动程序配置窗口中,设置驱动程序,然后单击
    关闭
    。驱动程序必须与在台式计算机上配置的网络类型一致。
  6. 重启终端以加载新配置。
要与终端通信
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,选择
    通信浏览器
    。
  2. 右键单击标识计算机的顶层设备下的网络图标,然后选择
    停止浏览
    。
  3. 再次右键单击同一图标,然后选择
    开始浏览
    。刚刚配置的终端在驱动程序下与网络上设置了此驱动程序的任何其他设备一同显示为节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal