示例:缩放对象大小

如果用户选择缩放选项,对象的大小会进行缩放,以便在新画面中占据相同的相对区域,使用的公式如下:
  • 新对象宽度 = (新画面宽度/旧画面宽度) × 当前对象宽度
  • 新对象高度 = (新画面高度/旧画面高度) × 当前对象高度
在 640x480 画面中,按钮为 20(宽)x 40(高)像素。
如果将画面缩小到 320x240,则按钮将缩放为 10(宽)x 20(高)像素。
  • 新对象宽度 = (320/640) x 20 = 10
  • 新对象高度 = (240/480) x 40 = 20
如果将画面放大到 800x600,则按钮将缩放为 25 x 50。
  • 新对象宽度 = (800/640) x 20 = 25
  • 新对象高度 = (600/480) x 40 = 50
    小贴士:
    将不更改导入文本的字体大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal