将文件传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端

使用
传输工具
对话框的
下载
选项卡执行以下操作:
  • 将运行时应用文件 (.mer) 或 True Type 字体文件(.ttf 或 .ttc)从开发计算机(源)下载到
    PanelView Plus 7
    ,
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端(目标)。.ttf 文件包含一种字体。.ttc 文件包含字体集合。
  • 将运行时应用文件 (.mer) 从开发计算机(源)下载到
    MobileView
    终端(目标)。
将文件传输到
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端之前,必须:
  • 创建运行时应用文件。
  • 在源计算机和目标终端上为传输配置
    FactoryTalk Linx
    驱动程序。
将文件传输到
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端
  1. 在
    传输工具
    对话框的
    下载
    选项卡中,在
    源文件
    框中指定待传输文件的位置。单击
    浏览
    按钮浏览文件。
    小贴士:
    文件源必须位于本地计算机上。ME 传输工具不支持从网络位置进行下载。
  2. 要为已下载文件使用其他名称,请选中
    下载为
    复选框并键入新的名称。
  3. 在
    目标存储
    类型
    列表中选择将要存储在目标位置的文件的存储类型。
  4. (可选)如果希望在每次终端重启时都运行下载的应用,请选中
    启动时运行应用
    复选框。
  5. (可选)如果要在应用运行时替换通信或删除记录文件,请选中以下复选框。
    • 替换通信
    • 删除记录文件
  6. 从
    选择目标
    终端
    列表中选择
    FactoryTalk Linx
    通信树中的目标终端。
  7. 单击
    下载
    。
运行时应用文件将下载到运行时应用文件夹,字体文件将下载到字体文件夹。
下载开始时,ME 传输工具会检查目标上是否有足够的存储空间来保存下载文件。
  • 如果下载的文件与现有文件大小相同或几乎相同,则可完成下载。
  • 如果要下载的文件比现有文件大很多,请先检查实际的可用空间大小,然后再进行下载。
  • 如果要下载的文件将覆盖现有的文件,ME 传输工具在计算可用空间时不会考虑现有文件的大小,现有文件将被删除。
  • 如果下载失败或者取消,则会从目标位置删除之前要下载的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal