“下载”选项卡中的选项

下表显示了
下载
选项卡的选项。
选项
描述
源文件
键入源文件路径,或单击
浏览
按钮 (…) 打开
选择文件
对话框浏览源文件,然后单击
打开
。
如要选择一个字体文件,请在
选择要下载的文件
对话框中选择
True Type 字体文件(*.ttf,*.ttc)
。
下载为
  • 如果要对已传输到目标位置的文件重命名,请选中此复选框,并在框中键入新名称。
    名称不能包含下列字符中的任意一个:\ / : * ? " < >。
    不要指定路径。
    会自动为名称分配一个与
    源文件
    框中的文件相同的文件扩展名。如果键入扩展名,则该扩展名必须与源文件的扩展名相同。
  • 如果取消选中此复选框,文件将以
    源文件
    框中显示的名称保存在目标位置。该名称会出现在框中,但是不能编辑。
  • 如果目标上已经存在该文件,系统会提示将覆盖原文件。
目标存储类型
选项包括:
  • 内部存储器
  • 外部存储器 1
  • 外部存储器 2
在启动时运行应用程序
如果希望在下载完成时启动传输的运行时应用,请选择此复选框。
替换通信
当已下载的应用启动时,如要用其中的
FactoryTalk Linx
通信文件替代终端上当前存在的
FactoryTalk Linx
通信文件,请选择此复选框。
该复选框只有在选中
启动时运行应用
复选框后才可用。
删除记录文件
如需在应用启动时删除记录文件,请选中此复选框。
该复选框只有在选中
启动时运行应用
复选框后才可用。
选择目标终端
FactoryTalk Linx
通信树显示网络上的所有可用硬件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal