字体文件

PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端的许可字体在附件或字体光盘中提供。仅可为终端使用这些光盘上提供的字体。
使用 ME 传输工具将字体下载到
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端之前,请将所需字体文件复制到开发计算机(源)上的以下文件夹:
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime
此文件夹是在安装
FactoryTalk View Studio
或
FactoryTalk View ME Station
时创建的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal