PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端上的“字体文件”文件夹

下表列出了
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端上的“字体文件”文件夹。
终端类型
内部存储器“字体文件”文件夹
内部存储器 1“字体文件”文件夹
内部存储器 2“字体文件”文件夹
PanelView Plus 7
PanelView Plus 6
\Windows
\Storage Card2\Fonts
\USB Storage\Fonts
PanelView Plus
PanelView Plus Compact
PanelView Plus CE
\Storage Card\Fonts
\Storage Card2\Fonts
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal