关于 ME Transfer Utility

如何打开“ME 传输工具”?
在开发计算机上,请执行以下操作之一:
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > ME 传输工具
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    工具
    菜单中,选择
    传输工具
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,单击工具栏上的 Transfer utility。
使用 ME Transfer Utility 可进行以下操作:
  • 与运行应用程序的
    MobileView™
    、
    PanelView™
    Plus 7、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端相互传输运行时应用程序文件 (.mer)
  • 指定在完成下载后以及重新启动
    MobileView
    、
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端时自动运行下载的 .mer 文件
  • 将 Windows True Type 字体文件(.ttf 和 .ttc)传输到
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端
  • 将
    MobileView
    、
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端上的运行时应用程序与台式计算机上的运行时应用程序进行比较
  • 下载:
    • 将多个应用下载到同一终端(一次下载一个)。
    • 其他应用在终端上运行时下载应用
    • 下载在终端上运行的应用的新副本,并在下次在终端上运行应用时使用新应用
ME 传输工具使用
FactoryTalk® Linx
通信树来指定上传/下载源和目标。必须使用
FactoryTalk Linx
驱动程序进行下载。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal