使用升级卡升级固件

要通过外部存储卡进行升级,请使用固件升级向导创建固件升级卡,可将其插入终端执行固件升级。
要使用升级卡升级固件
  1. 将空白的 Secure Digital (SD) 卡插入计算机。
  2. 打开固件升级向导。
    使用以下方法之一:
    • 在 Windows 的
      开始
      菜单中,选择
      所有程序 > Rockwell Software > ME 固件升级向导
      。
    • 在
      FactoryTalk View Studio
      的
      工具
      菜单中,选择
      固件升级向导
      。
  3. 将该升级卡插入终端的读卡器。
  4. 按下
    升级
    按钮。
终端自动重新启动。
升级
PanelView Plus 7
或
PanelView Plus 6
终端上的固件时,请在看到以下消息之前不要移除卡:“固件升级已完成。移除固件升级卡,然后按下
退出
按钮。”过早移除升级卡会导致升级失败。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal