使用卡升级终端固件
创建固件升级卡后,即可使用该卡升级终端。
要使用卡升级终端固件
- 通过执行以下操作之一开始升级过程:
- 将卡插入正在运行的终端
- 打开已插入卡的终端的电源
- 会显示一个对话框,要求确认升级。此对话框会显示终端上当前固件的版本号以及卡上固件的版本号。选择升级继续。
- 单击升级,终端会重新启动。
重新启动时,将删除旧的固件并安装新的固件。升级完成后,会显示一个对话框确认升级。此时,终端和卡的固件版本号将相同。
升级
PanelView Plus 7
或 PanelView Plus 6
终端上的固件时,请在看到以下消息之前不要移除卡:“固件升级已完成。移除固件升级卡,然后按下退出
按钮。”过早移除升级卡会导致升级失败。升级
PanelView Plus 7
或 PanelView Plus 6
终端上的固件后,可能需要重新校准终端。提供反馈