搜索
固件升级向导帮助
选择用于创建卡的固件版本
要创建固件升级卡,请指定卡的位置并选择升级固件版本。
要选择固件版本
如果
固件源文件夹
中的位置不是存储固件源文件的文件夹,请浏览正确的位置并在此框中指定它。
从
升级固件版本
列表中选择要用于升级的固件版本。
单击
下一步
。
如有需要,则下一步骤为指定 KEPServer 驱动程序。
使用升级卡升级固件
选择用于创建卡的固件版本的选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal