选择 KEPServer

如果应用程序使用一个或多个 KEPServer OPC 服务器,则可将 KEPServer 驱动程序包含在固件升级中。默认情况下,首次使用固件升级向导时不会选择任何驱动程序。如果已在先前的升级中作出了选择,则将采用该选择。
小贴士:
Kepware Hilscher Universal 通信驱动程序仅受以下终端支持:
  • PanelView Plus 6
    700-1500
  • PanelView Plus 6 Compact
    1000
要选择 KEPServer 驱动程序
  1. 请选择想要包括在固件内的驱动器名称旁边的复选框。
  2. 单击
    下一步
    。
下一步将给出选择汇总并完成进程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal