搜索
固件升级向导帮助
完成创建固件升级卡
单击
KEPServer
对话框中的
下一步
之后,“固件升级向导”会显示在前面的步骤中所做选择的摘要。
要完成固件升级卡
如果这些选择全部正确,请单击
完成
以完成进程。固件升级向导将创建固件升级卡,或将固件升级源文件复制到指定文件夹,您也可以在这里将它手动复制到升级卡。
如果需要进行更改,请单击
上一步
返回到前面的步骤进行其他的选择。
使用升级卡升级固件
完成创建固件升级卡的选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal