关于固件升级向导

如何打开固件升级向导?
使用以下方法之一:
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > ME 固件升级向导
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    工具
    菜单中,选择
    固件升级向导
    。
随着
FactoryTalk®
View Studio 不断更新,将陆续推出新版本的终端固件。在获取到新发行的固件后,请使用“固件升级向导”来替换在 ME 终端上的固件文件。
固件升级向导允许您从远程计算机对
PanelView™
Plus 7 Performance A 系列、
PanelView Plus 7 Standard
或
PanelView Plus 6
终端上的固件进行升级,或者将固件升级放在外部储存卡上,然后可以直接将存储卡插入到终端以完成升级。如果没有可用的卡,则可以将固件升级复制到计算机上的指定位置,然后将其手动传输到卡上。
  • 要从远程计算机升级,请务必将终端连接至运行“固件升级向导”的
    Windows
    计算机。该连接可以是使用
    FactoryTalk® Linx
    的网络连接,或者,在
    FactoryTalk Linx
    服务不可用的情况下,可以是直接以太网或串行进行连接。
    重要提示:
    对于远程升级,固件升级向导要求在运行固件升级向导的计算机上安装和运行远程访问连接管理器。如需了解更多有关安装方法的信息,请参见 Microsoft Windows 帮助。
  • 要从外部存储卡进行升级,请使用固件升级向导创建压缩闪存升级卡,可以将它插入终端进行固件升级。
    小贴士:
    • 要在
      PanelView Plus 7 Performance
      B 系列终端上升级固件,请使用
      ControlFLASH™
      或
      ControlFLASH Plus®
      .有关更多详细信息,请参见
      《
      PanelView Plus 7 Performance
      B 系列快速入门指南》
      ,出版号 2711P-QS002。
    • 要在
      PanelView Plus
      、
      PanelView Plus Compact
      或
      PanelView Plus CE
      终端上升级固件,请使用
      FactoryTalk View
      v12.00.00 或更低版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal