搜索
固件升级向导帮助
选择升级类型
在启动固件升级向导时,第一个对话框就是让您选择想要进行的固件升级类型。
要指定固件升级类型
请选择
在终端上升级固件
或
创建固件升级卡
。
如果要创建固件升级卡,请指定卡的位置和对应的终端类型。
单击
下一步
。
如果选择
在终端上升级固件
,下一步骤需要指定一个连接。
如果选择
创建固件升级卡
,下一步骤需要指定固件版本。
关于固件升级向导
用于选择升级类型的选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal