初始化序列

打开
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 属性可添加或编辑
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector,或者添加、编辑或移除 OPC UA 服务器。
修改连接器配置并保存更改后,OPC UA Connector 服务将根据以下事件顺序初始化:
  1. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    对话框将新的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 和/或
    OPC
    UA 服务器添加到
    FactoryTalk Directory
    。
    FactoryTalk Directory
    将所有已配置的设置存储到其主机,并将设置复制到客户端
    FactoryTalk Services Platform
    实例。
  2. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    对话框创建
    FactoryTalk
    客户端会话,尝试连接到
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > 连接器设置 > 托管
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的计算机
    中定义的工作站上的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务。
  3. 如果
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务未在目标工作站上运行,目标工作站上的
    FactoryTalk Services Platform
    实例将启动
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务。
    读取
    @DP_ServiceStartupTimestamp
    预定义诊断条目,确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务的启动时间。
  4. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务读取从
    FactoryTalk Directory
    主机复制的新配置设置。
  5. FactoryTalk Services Platform
    通知
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务,新的
    FactoryTalk
    客户端要打开
    OPC
    UA 会话。
    读取
    @DAQ_ClientConnectionsQty
    预定义诊断条目,确定活动的
    FactoryTalk
    客户端会话数。
  6. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务确定请求的
    OPC
    UA 服务器连接是否存在。
    如果服务器连接已存在,则
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务将
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    对话框添加到现有连接。
    如果服务器连接不存在,则
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 初始化新的服务器连接。
    读取
    @DAQtoOPC_ContainersQty
    预定义诊断条目,确定活动的
    OPC
    UA 服务器会话数。
  7. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务从磁盘中加载其命名空间缓存文件(如可用)。
    读取
    @OPC_NamespaceCacheIsPresentStatus
    预定义诊断条目,确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务是否具有特定
    OPC
    UA 服务器的命名空间缓存文件。
  8. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务尝试连接
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > OPC UA 服务器 > 端点 URL
    中定义的
    OPC
    UA 服务器。
    如果选择了安全策略,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 将向远程 OPC UA 服务器提供证书。OPC UA 服务器必须接受证书,如果是首次接受该证书,此进程可能需手动操作。
    然后,OPC UA 服务器将向
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 发送证书。默认配置下,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 会自动接受传入证书。如果未自动接受证书,必须使用
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的
    证书管理
    选项卡手动接受传入证书。
    证书管理
    任务必须在 OPC UA 服务器本地执行。
    如果已配置验证,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 会将为端点配置的用户名和密码传递至 UA 服务器。验证成功后,连接完成。
    读取
    @OPC_CommConnectedStatus
    预定义诊断条目,确定是否成功与
    OPC
    UA 服务器建立连接。
  9. FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务将其缓存文件中的命名空间索引与
    OPC
    UA 服务器提供的命名空间索引进行比较。
    如果命名空间索引不匹配或缓存文件不存在,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 会从
    OPC
    UA 服务器上传命名空间。
    读取
    @OPC_NamespaceCacheUploadCompleteStatus
    预定义诊断计数器,确定命名空间上传完成时间。
  10. 与
    OPC
    UA 服务器建立连接后,如果命名空间已确认或命名空间上传完成,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务将提供
    OPC
    UA 服务器的诊断节点。
    打开
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > OPC UA 服务器
    和
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > 实时诊断
    ,查看实时诊断值。
  11. 随后,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 在服务器的
    根/类型/数据类型
    节点下上传当前
    数据类型
    信息,并将自定义类型和子类型信息与 OPC 定义的
    数据类型
    合并。
  12. 初始化序列完成。
    FactoryTalk
    客户端请求标签值时,
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 将订阅并读取
    OPC
    UA 服务器的节点值,将其作为标签返回
    FactoryTalk
    客户端。
    OPC
    UA 服务器以指定的更新速率监控条目值,并在值或质量发生变化时向
    OPC
    UA Connector 推送更新通知。
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 存储它所接收到的最后一个值和质量。如果两者都没有变化,则网络上除了固定记录频率通知之外没有流量。如果 Live Data 客户端发出有关
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 不查询
    OPC
    UA 服务器的直接读取请求,则该客户端会返回缓存的值和质量。这样可确保直接读取的内容与来自 UA 服务器的
    OPC
    推送更新通知保持同步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal