FactoryTalk Diagnostic 记录

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    FactoryTalk Diagnostic 记录
    。
使用
FactoryTalk Diagnostic 记录
可以查看有关本地计算机上的 OPC UA Connector 的历史错误、警告和信息诊断消息。显示的信息仅限于所选的 OPC UA Connector 和已连接的 OPC UA 服务器。
按钮
描述
刷新
清除
FactoryTalk
Diagnostic 记录,并刷新来自本地计算机上
FactoryTalk Diagnostics
服务器的诊断消息。
启动
FactoryTalk
Diagnostic Viewer
启动
FactoryTalk
Diagnostic Viewer,以查看所有
FactoryTalk
设备和服务的诊断消息,或查看远程计算机的诊断消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal