关于

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    关于
    。
使用
关于
确定
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 用户界面和
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务的版本。
字段
描述
配置用户界面版本
列出本地计算机上
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 用户界面的版本号。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 版本
列出
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务的版本号。根据网络配置,OPC UA Connector 可能位于远程计算机上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal