冗余

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    冗余
    。
将 FactoryTalk Linx OPC UA Connector
冗余
选项卡上的属性配置为用于设置辅助服务器的选项,以便在主 OPC UA 服务器发生故障时使用辅助服务器。
有关
FactoryTalk View SE
的冗余状态信息,请转至
FactoryTalk View Site Edition 帮助
>“表达式”>“对函数的快速引用”>“冗余函数”。有关 FactoryTalk View Site Edition 的切换命令信息,请转至
FactoryTalk View Site Edition 帮助
>“FactoryTalk View 命令”>“系统命令”>“切换”。
字段
描述
辅助服务器设置
标识提供冗余的服务器。
在
托管 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的计算机
下,选择
浏览
以查找网络上的服务器,若服务器尚未添加到 Network Directory 中,则键入服务器名称。
切换选项
确定即使主服务器再次可用,也继续使用辅助服务器。
服务器切换
在
服务器状态
中选择服务器后,使用
切换至主要
和
切换至辅助
按钮来切换到主服务器或辅助服务器。
服务器状态
显示主和辅助 OPC UA 服务器的当前状态和连接状态。
  • 冗余状态
    - 显示主和辅助 OPC UA 服务器的当前状态。可能的冗余状态如下:
    • 未知
      - 未将坐标配置为父服务器。
    • 无法访问
      - 找不到服务器。
    • 已加载
      - 服务器已安装,但未加载。
    • 失败
      - 服务器检测到故障。如果故障可恢复,服务器在准备重新启动时可能会进入“正在加载”状态。
    • 正在加载
      - 当前进程正在启动,服务器正在加载其他进程或组件。
    • 正在启动
      - 与服务器的连接丢失。需要一段时间后,状态才会变为“活动”或“后备”。
    • 就绪
      - 服务器已准备好进入活动状态。
    • 活动
      - 服务器处于活动状态,可以向 FactoryTalk 客户端传送信息,而且已检测它的后备服务器。
    • 后备
      - 服务器处于后备状态。
    • Active_No_Partner
      - 服务器处于活动状态,可以向 FactoryTalk 客户端传送信息,但未检测到它的后备服务器。
    • Active_Sync
      - 服务器将从 Active_No_Partner 或就绪状态转换到活动状态。
    • Standby-Sync
      - 服务器将从 Active_No_Partner 或就绪状态转换到后备状态。此状态将包括要用于“状态同步”的服务器。
    • Active_Ready
      - 服务器将立即进入活动状态。
    • Standby-Ready
      - 服务器将立即进入后备状态。
  • 连接状态
    - 显示 OPC UA 服务器状态。
小贴士:
方法状态不同步,发生切换时,活动伙伴的值可能与非活动服务器中的值不同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal