连接器设置

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    连接器设置
    。
连接器设置
用于设置
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的名称和主机名。
设置
描述
名称
为
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 设置唯一名称。
该名称显示在
FactoryTalk
应用程序树中,并包含在 OPC UA Connector 提供的所有标签的完整标签路径中。该名称一经创建,就无法更改。
托管
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的计算机
为托管
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的计算机设置主机名。每台主机计算机只能运行一个 OPC UA Connector。
使用 Localhost 可在与
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 用户界面所在的同一台计算机上运行 OPC UA Connector,或在
FactoryTalk Directory
中浏览并选择其他主机名或 IP 地址,以在远程计算机上运行 OPC UA Connector。
使用辅助服务器提供冗余
通过选中或清除复选框启用或禁用冗余模式。仅当将 FactoryTalk Directory 设置为“网络”时,此复选框才可用。
如果选中此复选框,
冗余
选项卡将出现。在
冗余
选项卡上管理冗余配置,然后重新启动 OPC UA Connector。
卸载时保留配置
确定在卸载 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 时保留还是丢弃配置。默认情况下选中该选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal