比较 FactoryTalk Linx 和 RSLinx Classic

以下是
FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
的不同之处:
  • 在
    FactoryTalk Linx
    中,如果在浏览期间未找到某个工作站,则无论以前是否发现过该工作站,都不会在画面上显示。这与
    RSLinx Classic
    用红色 X 来突出显示先前发现但目前不复存在的工作站相反。
  • 与
    RSLinx Classic
    不同,
    FactoryTalk Linx
    针对
    ControlLogix
    通信进行了优化,并提供了一组更有针对性的可用通信驱动程序和路由选项。
  • 在
    FactoryTalk Linx
    中,设备快捷方式表示一个代表要连接到的设备、该设备所包含的数据以及与该设备关联的通信路径的名称。这类似于
    RSLinx Classic
    中的 DDE 和 OPC 主题。但是,使用
    RSLinx Classic
    时,所有应用程序将查看并使用同一主题。而在
    FactoryTalk Linx
    中,每个应用程序均有其自己的快捷方式。
  • 当使用
    FactoryTalk Linx
    将某个布尔值读取为整数时,此值为 0 或 -1。当使用
    RSLinx Classic
    将某个布尔值读取为整数时,此值为 0 或 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal