与 RSLinx Classic 共享 FactoryTalk Linx 虚拟背板

虚拟背板是
RSLinx Classic
与
FactoryTalk Linx
之间的可共享组件。如果
FactoryTalk Linx
配置包含 1784-PCIC(S) 驱动程序,请配置
FactoryTalk Linx
中的驱动程序,然后将虚拟背板添加至
RSLinx Classic
。
要与
RSLinx Classic
共享
FactoryTalk Linx
虚拟背板
  1. 启动
    FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk Administration Console
    ,然后单击
    通信
    选项卡。
  2. 在通信树中,右键单击虚拟背板(
    1789-A17,背板
    ),然后单击
    属性
    。
    此时将打开
    虚拟背板属性
    对话框。
  3. 选择
    自动配置
    ,然后单击
    确定
    。
  4. 右键单击
    FactoryTalk Linx
    并单击
    添加驱动程序
    ,然后从列表中选择 ControlNet 驱动程序 (
    1784-PCIC(S)
    )。
    此时将打开
    ControlNet 属性
    对话框。
  5. 在
    常规
    选项卡上,验证对话框字段中的信息是否正确,然后单击
    确定
    。
  6. 启动
    RSLinx Classic
    ,单击
    通信 > 配置驱动程序
    。此时将打开
    配置驱动程序
    对话框。
  7. 从
    可用驱动程序类型
    中,单击
    虚拟背板 (SoftLogix58xx),
    然后单击
    新增
    。
  8. 在
    新增 RSLinx Classic 驱动程序
    对话框中,输入驱动程序名称或使用默认名称。单击
    确定
    。
  9. 单击
    关闭
    关闭
    配置驱动程序
    对话框。
现在,您已同时为
FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
客户端建立了连接;将在
RSLinx Classic
中显示
FactoryTalk Linx
虚拟背板(1789-A17,背板)。
如果未显示本地工作站,请重新启动主机计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal