从 RSLinx Classic 删除驱动程序

请按照以下步骤移除
RSLinx Classic
中配置的驱动程序
要从
RSLinx Classic
中删除已配置的驱动程序,请执行以下操作:
  1. 打开
    RSLinx Classic
    ,单击
    通信 > 配置驱动程序
    。
  2. 在
    配置驱动程序
    对话框中,从“已配置的驱动程序”列表中选择相应驱动程序,然后单击
    删除
    。“已配置的驱动程序”列表中将不再显示此驱动程序。
  3. 单击
    查看 > 选项
    ,然后清除
    接受以太网端口上的 UDP 消息
    复选框。
    重要提示:
    请注意,在
    RSLinx Classic
    中清除此复选框将停用
    RSLinx Classic
    中的网关服务器。同时禁止了
    RSLinx Classic
    通过以太网接收非请求数据包的功能。
  4. 退出并重新启动
    RSLinx Classic
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal