与 RSLinx Classic 共享 FactoryTalk Linx 驱动程序

串行 DF1(RS232 DF1 设备)及 1784-PKTX 驱动程序在
FactoryTalk Linx
中配置。因此,如果已在
RSLinx Classic
中配置其中一个驱动程序,则必须先将其从
RSLinx Classic
中删除,然后再执行以下步骤。
小贴士:
此步骤介绍了如何共享串行 DF1 驱动程序。不过,这也同样适用于共享 1784-PKTX 驱动程序。
要与
RSLinx Classic
共享
FactoryTalk Linx
驱动程序
  1. 启动
    FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk Administration Console
    ,然后单击
    通信
    选项卡。
  2. 在通信树中,右键单击以太网驱动程序 (
    EtherNet, EtherNet
    ),然后单击
    属性
    。
    “以太网属性”对话框随即打开。
  3. 单击
    高级
    选项卡,然后选中
    监听 Ethernet/IP 封装端口
    复选框。单击
    确定
    。
  4. 如果
    FactoryTalk Linx
    中还没有串行 DF1 驱动程序,请右键单击
    FactoryTalk Linx
    并单击
    添加驱动程序
    ,然后从列表中选择
    串行 DF1
    驱动程序。
    此时将打开
    串行 DF1 驱动程序属性
    对话框。
  5. 单击
    常规
    选项卡,选择
    使用自动配置
    。单击
    确定
    。
    添加 1784-PKTX 驱动程序时,将打开
    DH+
    驱动程序属性
    或
    DH485 驱动程序属性
    对话框。验证对话框各框中的信息是否正确,然后单击
    确定
    。
  6. 启动
    RSLinx Classic
    ,单击
    通信 > 配置驱动程序
    。
    此时将打开
    配置驱动程序
    对话框。
  7. 从
    可用驱动程序类型
    列表中,单击
    通过 Linx 网关的远程设备
    ,然后单击
    新增
    。
  8. 在
    新增 RSLinx Classic 驱动程序
    对话框中,输入驱动程序名称或使用默认名称。单击
    确定
    。此时会打开
    通过 Linx 网关配置远程设备
    对话框。
  9. 单击
    浏览
    刷新驱动程序列表。在
    服务器名称
    列表中,选择您的计算机名称以显示可连接的驱动程序列表。
  10. 从
    远程驱动程序名称
    列表中,单击
    串行 DF1 驱动程序
    ,并单击
    确定
    。
    小贴士:
    使用
    RSLogix
    时,请选择远程驱动程序(如,TCP-1)而非直接串行 DF1(如,AB_DF1-1)。
  11. 单击
    关闭
    以关闭
    新增
    RSLinx Classic
    驱动程序
    对话框。
现在,您已同时为
FactoryTalk Linx
和
RSLinx Classic
客户端建立了连接;将在
RSLinx Classic
中显示
FactoryTalk Linx
驱动程序。
完成此步骤后,如果未显示本地工作站,请重新启动主机计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal