“连接属性 (ControlNet I/O)”对话框

如何访问“连接属性 (ControlNet I/O)”对话框?
右键单击 I/O 配置树状目录中的地址块,然后单击
添加连接
。
使用
连接属性
对话框,可以为 ControlNet 扫描器 I/O 表中模仿
RSNetWorx
中连接的地址块分配逻辑连接。在此对话框中输入的值对应于使用
RSNetWorx
扫描列表配置工具生成的扫描列表。必须先添加地址块,然后才能添加连接。
在定义连接属性时请注意以下事项:
  • 连接必须在父地址块的范围内。
  • 每个输入地址块只能有一个连接。
  • 一个输出内存块内可以有多个连接。
  • 输出地址块内的多个连接必须是连续的。
在配置连接后,连接会在 I/O 配置树状目录中显示为如下形式:
ww,xx 连接 yyyy-zzzz [ss]
,其中:
ww
= 目标设备(连接)的节点编号
xx
= 目标设备的插槽编号
yyyy
= 开始字节的地址
zzzz
= 结束字节的地址
ss
= 该连接的状态地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal