添加连接 (ControlNet I/O)

连接属性
对话框用于为 ControlNet 扫描器 I/O 表中的地址块分配逻辑连接。输入的值对应于使用
RSNetWorx
扫描列表配置
工具生成的扫描列表。
小贴士:
您必须先添加地址块,才能输入连接。
要为 ControlNet 配置添加连接
  1. 右键单击一个
    地址块
    ,然后单击
    添加连接
    以显示
    连接属性
    对话框。
  2. 在
    开始字
    字段中设置设备 I/O 表中的起始地址。开始字必须在父地址块的范围内。
  3. 将
    字长度
    字段设置为以字表示的地址块长度(输入或输出表中的空间量)。长度值必须在父地址块的范围内。
  4. 将
    状态地址
    字段设置为匹配
    RSNetWorx
    扫描列表配置工具所提供的值。这些值可以是 0-252,但只能有偶数个地址。地址对于每个连接必须是唯一的,不过可以在输入表和输出表之间共享地址。
  5. 在
    用于连接报告
    下,设置用于连接报告的
    节点 (MAC ID)
    和
    插槽
    字段。
    1. 在
      节点
      字段中,选择连接节点 (MAC ID)(要与其通信的设备)。有效值为 0-17。
    2. 在
      插槽
      字段中,选择连接的插槽号 (0-17)。
  6. 单击
    确定
    可接受值并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal