“地址块属性 (ControlNet I/O)”对话框

如何访问此对话框?
从通信树状目录中,右键单击 PKTCS 卡并单击
属性
。此时将打开
ControlNet 扫描器属性
对话框。单击
I/O 配置
选项卡。右键单击 I/O 配置树状目录中的输入节点或输出节点,然后单击
添加地址块
。
要编辑现有地址块的属性,请右键单击该地址块,然后单击
属性
。
地址块属性
对话框用于指定 ControlNet 扫描器 I/O 表内内存块的位置和大小。对于尚未在地址块中指定的控制器,将无法从中读取映射数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal