添加地址块 (ControlNet)

添加一个地址块到 ControlNet 扫描器配置,以便指定 ControlNet 扫描器 I/O 表内内存块的位置和大小。
小贴士:
对于尚未在地址块中指定的控制器,将无法从中读取数据。
要为 ControlNet I/O 配置添加一个地址块
  1. 单击
    ControlNet 扫描器属性
    对话框上的
    I/O 配置
    选项卡,以显示 ControlNet 扫描器和输入节点与输出节点。
  2. 右键单击输入节点或输出节点,然后单击
    添加地址块
    ,以显示
    地址块属性
    对话框。
  3. 通过输入 I/O 表中内存块的开始位置,指定
    开始字
    。输入与
    RSNetWorx
    扫描列表字段
    输入地址
    或
    输出地址
    相匹配的输入地址或输出地址。
  4. 指定
    字长度
    字段,它是 I/O 表中内存块的字数。该值应对应于使用
    RSNetWorx for ControlNet
    生成的扫描列表。
    小贴士:
    访问
    字段为只读。它指示地址块位于输入表还是输出表中。
  5. 单击
    确定
    可接受值并关闭对话框。
  6. 单击
    I/O 配置
    选项卡上的
    确定
    以保存配置并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal