“连接属性 (ControlNet I/O)”对话框设置

连接属性
对话框包含以下设置。
设置
描述
开始字
设备 I/O 表中的起始地址。开始字必须在父地址块的范围内。
字长度
以字表示的设备地址块长度(输入或输出表中的空间量)。长度值必须在父地址块的范围内。
状态地址
RSNetWorx
扫描列表配置工具提供的状态信息的地址。指示连接状态,用于指示标签数据的有效性。
ControlNet 状态字可以是 0-252,但只能有偶数个地址。
地址对于每个连接必须是唯一的,不过可以在输入表和输出表之间共享地址。
以下信息仅在连接报告中使用:
设置
描述
节点 (MAC ID)
连接的 MAC ID;即要与之通信的设备。有效值为 1-99。
插槽
连接的插槽编号;即要与之通信的设备。有效值为 0-17。
单击
确定
可保存值并关闭对话框。
单击
取消
可关闭对话框而不保存值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal