关于 ControlNet I/O 配置

务必了解“ControlNet I/O 配置”和
FactoryTalk Linx
从远程 ControlNet 设备(例如,通过 1756-CNB 模块访问的
PLC-5
C 或
ControlLogix
控制器)访问数据的配置之间的区别。
在 ControlNet I/O 配置中,通信接口卡(台式计算机使用 1784-PKTCS,
PanelView Plus
设备使用 2711P-RN15S 和 2711P-RN15C)以物理方式附加到运行
FactoryTalk Linx
服务器的主机计算机上。此 ControlNet 通信接口卡可由
RSNetWorx for ControlNet
配置为在 ControlNet 网络上交换 I/O 数据,而
FactoryTalk Linx
被配置访问存储在以本地方式附加的 ControlNet 通信接口上的 I/O 数据。
在 ControlNet I/O 配置中,
FactoryTalk Linx
本身不会生成导致在 ControlNet 网络上发送数据包的请求。它将访问位于以本地方式连接到主机计算机的通信接口上的 I/O 数据。
警告:
  • 台式计算机对 ControlNet I/O 通信的支持仅针对在应用程序开发和应用程序测试环境中使用进行了测试。仅能在无危险的非生产性环境中使用此功能。若不遵守此项预防措施,可能会导致设备损坏、人员重伤或死亡。
  • 对于输出表中用户尚未指定值的任何位,将分配值 0。因此,如果输出别名未指定初始值,或者未为输出表的区域定义别名,则会向其分配值 0,并将显示一条警告消息。但是,ControlNet 扫描器将仍然能够进入运行模式。由于值 0 会在 ControlNet 扫描器进入运行模式后立即应用,请务必注意此操作可能会对应用程序中的输出设备产生的影响。
要创建一个使用来自本地 ControlNet 扫描器的 I/O 数据的应用程序,需要首先在
RSNetWorx for ControlNet
中配置 ControlNet 扫描器:接下来,在
FactoryTalk Linx
用户界面中定义 ControlNet 扫描器卡中的 I/O。这涉及到创建地址块、连接和别名。在定义了 I/O 后,使用
FactoryTalk View ME
将图形控件或其他应用程序组件与用户别名关联。
最后,在创建运行时应用程序 (.mer) 并将其传输到目标 CE 设备之前,必须在
FactoryTalk Linx
中将配置从
设计
选项卡复制到
Runtime(目标)
选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal