I/O 数据管理方式区别

查看
连接报告
时,
RSNetWorx
扫描列表配置工具
管理 I/O 以及
ControlNet I/O 配置
对话框管理同一数据的方式并不相同,了解这两者之间的区别是非常重要的。
RSNetWorx
按连接管理 I/O。在
RSNetWorx
配置 I/O 的第一步是选择设备并添加连接。然后指定该连接的所有属性。例如,如果某个连接由输入和输出共享,则定义该连接一次,按下列方式指定输入和输出:
节点
输入地址
Length
输出地址
Length
状态地址
RSNetWorx
连接
10
10
4
7
3
2
使用 ControlNet I/O 配置对话框,会指定同一连接数据两次;一次是针对输入,一次是针对输出。
包含在这两个对话框中信息的关系(即它们均说明
RSNetWorx
中的一个连接)在 I/O 配置树状目录视图中可能并不非常明显,尤其是如果存在多个连接时更是如此。
连接报告会使用
连接属性
对话框中输入的信息,并以类似于
RSNetWorx
扫描列表配置工具的格式显示该信息:
连接报告输出以
状态地址
(标识连接之间关系的数据,如有)为基础。
因此,如果连接共享状态地址,但被分配了不同的
节点
和
插槽编号
,则在存在差异的列将显示
错误
。
这样,连接报告即可用于逐一验证使用
ControlNet I/O 配置对话框
输入并与
RSNetWorx
扫描列表进行比较的数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal