添加一个别名 (ControlNet I/O)

在添加地址块和一个连接后,可以为本地 ControlNet 配置中的数据点添加一个别名。
要为(本地)ControlNet 配置中的数据点添加一个别名
  1. 从
    通信设置
    编辑器中,
    右键单击
    ControlNet 扫描器,然后单击
    属性
    。
  2. 单击
    I/O 配置
    选项卡。
  3. 单击
    +
    展开扫描器。
  4. 单击
    输入
    或
    输出
    上的
    +
    查看其地址块和对应的连接。
  5. 右键单击
    输入
    ,然后单击
    添加别名
    以显示
    别名属性
    对话框。
  6. 为数据点输入一个唯一的
    名称
    。该名称不区分大小写,最多包含 254 个字符,可使用除以下字符外的其他任何字符:@、:、/、[、]、.、逗号或空格。
  7. 选择
    别名数据类型
    。
    注意,选择的“别名数据类型”会影响“别名属性”对话框上可用的选项。有关详细信息,请参见本主题结尾处的链接。
  8. 指定数据点的
    开始字
    。
    小贴士:
    请不要执行任何验证检查操作,以确保没有在其他位置将重叠的变量初始化为不同值。
  9. 单击
    重叠
    显示任何重叠别名的
    地址
    、
    类型
    和
    别名
    。
    小贴士:
    RIO 配置工具不确保您不会配置重叠别名。
  10. 完成后,单击
    确定
    关闭
    别名属性
    对话框。
    重要提示:
    对于输出表中用户尚未指定值的任何位,将分配值 0。因此,如果输出别名未指定初始值,或者未为输出表的区域定义别名,则会向其分配值 0,并将显示一条警告消息。但是,ControlNet 扫描器仍然能够进入运行模式。由于值 0 会在 ControlNet 扫描器进入运行模式后立即应用,请务必注意此操作可能会对应用程序中的输出设备产生的影响。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal