FactoryTalk Linx 服务器属性,“常规”选项卡(FactoryTalk View ME)

如何打开“常规”选项卡?
从
资源管理器
中,右键单击
FactoryTalk Linx
数据服务器,然后单击
属性
。
FactoryTalk Linx
服务器属性
对话框的
常规
选项卡用于:
  • 查看
    FactoryTalk Linx
    服务器的名称
  • 输入
    FactoryTalk Linx
    服务器的描述
  • 查看托管
    FactoryTalk Linx
    服务器的计算机名称
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal