本地应用程序的“常规”选项卡

如何打开“
FactoryTalk Linx
服务器属性”的“常规”选项卡?
从
资源管理器
中,右键单击
FactoryTalk Linx
数据服务器,然后单击
属性
。
FactoryTalk Linx
服务器属性
对话框的
常规
选项卡用于:
  • 查看服务器名称
  • 输入
    FactoryTalk Linx
    服务器的描述。
  • 查看托管
    FactoryTalk Linx
    服务器的计算机名称
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal