本地应用程序的“常规”选项卡设置

FactoryTalk Linx
服务器属性
对话框的
常规
选项卡包含以下信息:
设置
描述
名称
显示服务器名称
FactoryTalk Linx
。创建服务器后,此名称将无法更改。
描述
用于输入
FactoryTalk Linx
服务器的描述。例如,输入一个描述来说明组件的位置、确定发生故障时的联系人或电话号码,或者记录变更或版本信息。
托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机
显示
localhost
作为托管
FactoryTalk Linx
服务器的计算机。这表示
FactoryTalk Linx
将在本地计算机上执行。该属性无法更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal